您好!
使用电路板 ADS54J54+TSW14J56和用户手册中所述的启动过程进行 IM 通信。 我没有使用过板1到2个月、现在我想重新启动板。
我将向 J22通道4施加测试信号(10MHz、300mVpp)。
ADS54J54:
LED D1和 D4 (PLL 锁定)亮起
LED D3亮起(JESD 同步)
我在 J17 - SDCLKOUT P 上看不到任何时钟
TSW14J56:
D4正在闪烁
D3关闭
D6和 D7 (MEM 成功)打开
我已经在两个板上对841 fimware/config 进行了编程。 基本上、我已经执行了几个月前的相同步骤、但现在我始终会收到 TIMESY_OUT_ERROR 消息。 有什么建议吗? 电路板是否有缺陷?
当我切换到测试模式时、我会看到相同的问题。
谢谢、
Michael