This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J54:ADS54J54+TSW14J56 - TIMPLE_OUT_ERROR

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704090/ads54j54-ads54j54-tsw14j56---timed_out_error

器件型号:ADS54J54

您好!

使用电路板 ADS54J54+TSW14J56和用户手册中所述的启动过程进行 IM 通信。 我没有使用过板1到2个月、现在我想重新启动板。

我将向 J22通道4施加测试信号(10MHz、300mVpp)。

ADS54J54:

LED D1和 D4 (PLL 锁定)亮起

LED D3亮起(JESD 同步)

我在 J17 - SDCLKOUT P 上看不到任何时钟

TSW14J56:

D4正在闪烁

D3关闭

D6和 D7 (MEM 成功)打开

我已经在两个板上对841 fimware/config 进行了编程。 基本上、我已经执行了几个月前的相同步骤、但现在我始终会收到 TIMESY_OUT_ERROR 消息。 有什么建议吗? 电路板是否有缺陷?

当我切换到测试模式时、我会看到相同的问题。

谢谢、
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现,为了查看 SDCLKout_PD,我必须删除“组断电”复选框(时钟输出、Clokout 6和7)。 然而,上述问题仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:问题仍然存在。 我向 J13添加了一个触发器、以便测试起始阶段有效的触发器选项。 -->未检测到触发器。 我假设 FPGA 板有缺陷。 @TI 支持是否可以为您提供支持!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    在 TSW14J56EVM 上、如果 D6和 D7处于开启状态、则电路板无法进行 DDR 校准。 如果您要在5V 电源上为该板提供至少4A 的电流、我认为该板很坏、需要更换。 与您用于购买此电路板的经销商合作。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    感谢您的回复。 我正在使用合适的电源(5V、4A)。 电路板仅使用了两个月。 我可以通过 TI 或仅通过分销商直接更换 FPGA 板吗?
    我需要尽快更换。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    请参阅随附的文档、了解退货/更换说明。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../returns.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您可能会发现此信息格式更易于指导您完成 TI store 退货。  

    以下链接提供了详细信息和表单链接、用于启动退货流程。   进入 TI store 的退货和退款页面后、查找超链接、其中显示 :TI store 客户支持表。   

    最棒的

    标记  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果保修已过期、我真的不想放弃电路板。  您是否有任何测试工具可以更详细地确定问题? 目前唯一的反馈是无法校准 DDR。 这是 TSW14J56EVM 的常见问题吗?


    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、


    我以前听说过这种情况。   我很快将与更多信息联系。   

    最棒的
    标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    请接受我的友谊请求。

    谢谢、
    标记