Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADCPRO, ADS1258
主题中讨论的其他器件: ADCPro、 ADS1258
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我正在尝试创建自己的 C 程序、以将 ADS1262所需的信息导出到 PC。
我在 C 语言中找不到任何程序、我可以在其中找到建立该通信所需的库。 您能给我一些示例吗?
此外、使用 ADCPro 时、我找不到同时读取多个通道的方法(尤其是8个通道、所有通道)。 我不想使用 ADCPro、但我想让 ADS1262以尽可能高的精度对8个输入进行设置、这意味着需要在通道之间单独进行切换、因为 PC 可能太慢。 我想相信、ADS1262本身有一种在通道之间切换的方法、不是吗? 当我说 ADS1262时、它也意味着 MMB0、我是说、它使我能够更轻松地读取8个通道的信息并将其导出到 PC。
提前感谢您。
Ignacio