This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/ADS1262:同时读取8个通道、并将信息导出到我自己的 C 程序中

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADCPRO, ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704202/compiler-ads1262-read-8-channels-at-the-same-time-and-export-the-information-to-my-own-c-program

器件型号:ADS1262
主题中讨论的其他器件: ADCProADS1258

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在尝试创建自己的 C 程序、以将 ADS1262所需的信息导出到 PC。

我在 C 语言中找不到任何程序、我可以在其中找到建立该通信所需的库。 您能给我一些示例吗?

此外、使用 ADCPro 时、我找不到同时读取多个通道的方法(尤其是8个通道、所有通道)。 我不想使用 ADCPro、但我想让 ADS1262以尽可能高的精度对8个输入进行设置、这意味着需要在通道之间单独进行切换、因为 PC 可能太慢。 我想相信、ADS1262本身有一种在通道之间切换的方法、不是吗? 当我说 ADS1262时、它也意味着 MMB0、我是说、它使我能够更轻松地读取8个通道的信息并将其导出到 PC。

提前感谢您。

Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有 MMB0的数据表、我就会很高兴、我无法找到它...

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio、

    遗憾的是、此 GUI 缺少在 ADCPro 中对多个 ADS1262通道进行多路复用和收集数据的功能。 这是我们希望为未来的 EVM 提供的内容、但目前我们无法提供支持。

    ADS1262本身不会在通道之间自动切换。 通过重新编程器件寄存器并重新启动 ADC 转换来完成通道切换。 如果您正在寻找能够在通道之间自动切换的 ADC、那么您可能有兴趣了解 ADS1258。

    可以 在此处找到 MMB0原理图。 但是、此主板仅用于评估 ADS1262;它未发布为用作开发平台。 因此、MMB0没有其他文档或软件库。

    此致、
    Chris