请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIPD158 你好。
我在 TIPD158 " 经 EMC/EMI 测试的低成本回路供电4-20mA 变送器"的原理图中发现错误。
在第25页、图 A-1 "电气原理图"、附录 A、Vreg 应该为3V、而不是5V (我组装了这个电路并进行了测量)。
即使在第9页、也有一条注释"回路稳压器使用 TL431B 可编程并联稳压器、通过二极管电桥的整流电源电压为回路发送器提供3V 电源。 图8显示了设计的环路稳压器部分。"
此致、
Pawel Szczurowski