This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD158:我在附录 A.1电气原理图中发现了错误

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD158
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704032/tipd158-i-find-a-mistake-in-appendix-a-1-electrical-schematic

器件型号:TIPD158

你好。

我在 TIPD158 " 经 EMC/EMI 测试的低成本回路供电4-20mA 变送器"的原理图中发现错误。

在第25页、图 A-1 "电气原理图"、附录 A、Vreg 应该为3V、而不是5V (我组装了这个电路并进行了测量)。

 即使在第9页、也有一条注释"回路稳压器使用 TL431B 可编程并联稳压器、通过二极管电桥的整流电源电压为回路发送器提供3V 电源。 图8显示了设计的环路稳压器部分。"

此致、

Pawel Szczurowski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawel、

    正确的做法是、此原理图标签应为3V、因为 TL431B 将此节点调节至3V。 感谢您指出这一点。

    谢谢、
    Garrett