This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/ADS1192:Keil 的 ads1192和 nRF52832 SPI 通信

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704089/compiler-ads1192-ads1192-and-nrf52832-spi-communication-by-keil

器件型号:ADS1192

工具/软件:TI C/C++编译器

你好!

我想使用 SPI 的采样器代码的 Nordic SDK14.0.0在 ADS 1192和 NRF 52832之间进行 SPI 通信。
但是、我不知道在何处添加命令来控制 ADS 1192。

请告诉我。 
此致!!

e2e.ti.com/.../ads1192_6830_-and-RF52832.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    遗憾的是、我们不支持非德州仪器器件、因此我无法帮助您处理北欧代码。