请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1192 工具/软件:TI C/C++编译器
你好!
我想使用 SPI 的采样器代码的 Nordic SDK14.0.0在 ADS 1192和 NRF 52832之间进行 SPI 通信。 但是、我不知道在何处添加命令来控制 ADS 1192。 请告诉我。
此致!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
你好!
我想使用 SPI 的采样器代码的 Nordic SDK14.0.0在 ADS 1192和 NRF 52832之间进行 SPI 通信。 但是、我不知道在何处添加命令来控制 ADS 1192。 请告诉我。
此致!!