This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450Q1EVM:如何获得15cm 的距离?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703372/pga450q1evm-how-can-i-get-15cm-of-distance

器件型号:PGA450Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:PGA460

尊敬的 Akeem:

非常感谢

我确认了一个正确的信号、但我无法从50cm 到150cm 获取信号、因此我   在短模式下将突发计数值从0x01更改为0x0F、因此工作正常

  短模式下的范围为15cm 到150cm、但返回20cm 时、物体距离不能达到15cm

如何才能获得15cm 的距离? 如果突发 计数增加,我是否需要增加消隐计时器?

如果我需要、请告诉我一种计算方法

Wongeun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WonGeun、您好!

    您需要优化15cm 至150cm 范围的短距离设置。 使用带有默认2nF 调谐电容 Murata MA58AF14-0N 的 PGA450 EVM 并手动调节 Mitsumi K5-R4变压器,我可以检测到低至~20cm 的电容。  要进一步优化低至15cm 的短距离检测,您可能需要调整调谐电容值,并添加阻尼电阻器,如 PGA460超声波模块硬件和软件优化应用手册( http://www.ti.com/lit/an/slaa732/slaa732.pdf )第3、4节中所述。

    以下是使用默认 EVM 硬件进行20cm 至~150cm 物体检测时的短距离结果和 ESFR 寄存器设置:

    e2e.ti.com/.../GRID_5F00_ESFR.txt