请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA450Q1EVM Thread 中讨论的其他器件:PGA460
尊敬的 Akeem:
非常感谢
我确认了一个正确的信号、但我无法从50cm 到150cm 获取信号、因此我 在短模式下将突发计数值从0x01更改为0x0F、因此工作正常
短模式下的范围为15cm 到150cm、但返回20cm 时、物体距离不能达到15cm
如何才能获得15cm 的距离? 如果突发 计数增加,我是否需要增加消隐计时器?
如果我需要、请告诉我一种计算方法
Wongeun