请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:ADS1292R您好!
我想问有关 GPIO1和 GPIO2引脚连接到 DGND 的问题。 ADS1292R 的 pdf 中说过、通过串联电阻器将这些引脚连接到 DGND、如果您对这些电阻器的值有任何了解、我将非常感谢。 此外、我想问有关 CLK 引脚的问题、那么问题是:如果我想使用 ADS1292R 的内部振荡器、在哪里用 II kave 连接 CLK 引脚?
提前感谢!