This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:CLK 和 GPIO 引脚连接

Guru**** 2554970 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/702961/ads1292r-clk-and-gpio-pin-connections

主题中讨论的其他器件:ADS1292R

您好!

我想问有关 GPIO1和 GPIO2引脚连接到 DGND 的问题。 ADS1292R 的 pdf 中说过、通过串联电阻器将这些引脚连接到 DGND、如果您对这些电阻器的值有任何了解、我将非常感谢。 此外、我想问有关 CLK 引脚的问题、那么问题是:如果我想使用 ADS1292R 的内部振荡器、在哪里用 II kave 连接 CLK 引脚?

提前感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ersin、您好!

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    GPIO 引脚可通过10k 电阻连接到 DGND。

    使用内部振荡器时、CLK 引脚可保持悬空。 如果要与其他 ADS129x 器件共享内部 CLK 信号、可以设置 CONFIG2[3]以启用振荡器输出。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan!

    此致

    Ersin