This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF80EVM:通过 TI GUI 应用配置 DAC38RF80时出现问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW40RF80EVM, DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/701053/tsw40rf80evm-issues-in-configuration-of-the-dac38rf80-via-ti-gui-application

器件型号:TSW40RF80EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38RF80

大家好、

我们对连接到 Xilinx ZCU102评估板的 TSW40RF80EVM 射频评估板上的 DAC38RF80的配置有疑问。 我们将在开发项目中使用此器件组合。 Xilinx 评估板的接口使用单个 GTH 收发器和一个 MTI JESD-204B IP 内核。

我们的测试设置原理图如下所示:

TSW40RF80EVM 电路板的配置通过 TSW40RF80EVM GUI 应用完成。

我们成功地将射频电路板配置为7.3727Gbps 通道速率(JESD 模式12410),并针对“链路配置错误”禁用了同步请求。 该模式不使用 DAC PLL。 然而、这个模式与我们要求一个245.76MSPS 采样率的应用不兼容、因此、我们想要更改为9.8304MHz 通道速率(JESD 模式12410、使用 DAC PLL)、但是不能将这个模式配置为提供适当的输出。 (请注意、我们可以通过私人消息发送频谱图片、并通过 GUI 屏幕转储显示使用的 TSW40RF80EVM 电路板配置和活动警报、 还有一个 Vivado ILA 转储、显示 Xilinx FPGA 中 JESD-204B 内核输出端的 JESD 信令。

 

另请注意、我们已使用 PRBS7测试模式成功测试了从 Xilinx 电路板到 TSW40RF80的高速链路。 因此、我们期望信号完整性问题得到排除。

 

我们花费了大量时间来尝试更正配置。 因此、如果您能为获取正确配置提供指导、我们将不胜感激。

 

此致

Ghafoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否使用 GUI 配置12410模式? 您是否能够在 JESD 链路上建立同步? 如果没有、您能否向我们发送 JESD RX (DAC)中报告的错误/警报?
    您能否在 DAC GUI 上打开恒定输出并查看是否获得 DAC 输出?
    此致、
    Satish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    感谢您的回复。 以下是我的答案:

    1.是的、我们使用 TI GUI 应用配置12410模式

    2.是的、我们能够在 JESD 链路上建立同步。

    3、是的、当我们在 DAC GUI 上打开恒定输出时、我们会得到 DAC 输出。

    我想用一条私人消息向您发送错误/警报、波形等。 您可以向我发送电子邮件、以便我可以与您交换材料吗?  

    谢谢

    此致

    Ghafoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以将其发送到 ti.com 上的 uppathil
    在此之前、您可以尝试以下操作一次:

    按"PLL 自动调优"、然后按"复位 DAC..." 按钮、该按钮位于 GUI 的 DAC38RF8x->Quick Start 选项卡中。
    2.输入 NCO 值并按"Update NCO"、然后在 GUI 的 DAC38RF8x->Digital (DAC A)选项卡中切换"SIF SYNC"按钮。

    此致、
    Satish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件解决。