This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:LDC1612未发生中断

Guru**** 2390875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/702301/ldc1612-ldc1612-no-interrupt-happen

器件型号:LDC1612

Ldc1612 为何在配置相应的中断寄存器后无法触发中断;此外、还存在一种在配置后 INTB 始终处于低电平的现象。 请帮助分析以下内容、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个重复的帖子、因此我将回答您在原始帖子(上面链接)上的问题。

    此致、