This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:数据表中 RTD 电路设计参数的条件

Guru**** 2997880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/701247/ads124s08-what-s-the-condition-of-the-rtd-circuit-design-parameters-in-datasheet

器件型号:ADS124S08

我在寻找有关 IDAC 选择的一些说明。

根据数据表、典型应用使用500uA、而提高或降低效率的代价是自发热与 NFR。

我在确定 NFR 如何转换为摄氏度误差方面遇到了困难? 一旦我知道了这一点,并且我获得了我们计划用于我们的应用的3Wire RTD 的 mW/°C 值,它将为我提供最佳的 IDAC 使用(最低的自发热,最佳的 NFR)。 是否有任何其他因素会影响 IDAC 的选择? 使用5V 的 VDD 会对 NFR 产生很大影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    我建议查看新发布的应用手册 SBAA275。

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf

    看看这是否有助于回答您的问题。  基本上、您需要考虑与所选模拟电源电压和基准电压有关的许多权衡因素、这些因素与 RTD 测量范围有关。 NFR 还将取决于基准、数据速率和 PGA。  因此、这不是一个简单的答案、希望应用手册将帮助您了解权衡因素。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇! 非常感谢、Bob。 本应用手册正是我所寻找的内容、我现在已有了更好的理解。