请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS124S08 我在寻找有关 IDAC 选择的一些说明。
根据数据表、典型应用使用500uA、而提高或降低效率的代价是自发热与 NFR。
我在确定 NFR 如何转换为摄氏度误差方面遇到了困难? 一旦我知道了这一点,并且我获得了我们计划用于我们的应用的3Wire RTD 的 mW/°C 值,它将为我提供最佳的 IDAC 使用(最低的自发热,最佳的 NFR)。 是否有任何其他因素会影响 IDAC 的选择? 使用5V 的 VDD 会对 NFR 产生很大影响吗?