This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ2700:在 HSDC-Pro 启动或捕获数据期间是否发生 SPI 事件?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, ADC12DJ2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/701124/adc12dj2700-any-spi-events-during-the-start-up-of-hsdc-pro-or-during-capturing-the-data

器件型号:ADC12DJ2700
主题中讨论的其他器件:DAC38RF82

大家好!

我在 HSDC 专业版软件/ Captureboard TSW14J57 Rev. B 方面遇到了一个问题
我们将软件和 Captureboard 与 ADC12DJ2700和 DAC38RF82及其评估板配合使用。

在评估设置启动期间、我们首先通过软件 GUI 初始化 ADC/DAC。 在此步骤中、我们将目标内容写入器件的 SPI 寄存器。

在下一步中、我们使用 HSDC-Pro 软件开始捕获/发送转换器数据。
在该步骤中、对于到 LMK、ADC 或 DAC 的 SPI 总线是否有任何活动? HSDC Pro 是否触发任何 SPI 事件? 也可以通过 ADC 或 DAC 的 GUI 来实现?

非常感谢您的支持。

此致

Paul Rott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    HSDC Pro 独立于 EVM GUI 运行、因此在使用 HSDC Pro 捕获数据时不会触发 DUT (受测器件) EVM SPI 事件。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    非常感谢您的回答。
    这对我们有很大帮助。

    此致、
    Paul