Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, ADC12DJ2700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DJ2700 主题中讨论的其他器件:DAC38RF82、
大家好!
我在 HSDC 专业版软件/ Captureboard TSW14J57 Rev. B 方面遇到了一个问题
我们将软件和 Captureboard 与 ADC12DJ2700和 DAC38RF82及其评估板配合使用。
在评估设置启动期间、我们首先通过软件 GUI 初始化 ADC/DAC。 在此步骤中、我们将目标内容写入器件的 SPI 寄存器。
在下一步中、我们使用 HSDC-Pro 软件开始捕获/发送转换器数据。
在该步骤中、对于到 LMK、ADC 或 DAC 的 SPI 总线是否有任何活动? HSDC Pro 是否触发任何 SPI 事件? 也可以通过 ADC 或 DAC 的 GUI 来实现?
非常感谢您的支持。
此致
Paul Rott