This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8341:用于 LIS344ALH 加速计的精密 DAQ 系统

Guru**** 2946850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8341, ADS8684A, ADS8168, ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/696519/ads8341-precision-daq-system-for-lis344alh-accelerometer

器件型号:ADS8341
主题中讨论的其他器件: ADS8684A、 ADS8168、 ADS8684

您好!

我是 DAQ 系统的新手、目前我正在使用 LIS344ALH 加速计、它的分辨率为50 (ug/Hz-1/2)、动态范围为+-2g、带宽足够为50Hz。 ADC 为16位、因此接近加速计分辨率。

我想知道如何在具有 LP 滤波器和增益放大器的评估板中尝试使用具有 LIS344ALH 的 ADS8341。 如果可能的话、这是一个便宜的方案。

非常感谢、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David

    ADS8341、遗憾的是没有任何评估板。 测试该器件的唯一方法是制作一个带有 ADC 的小型原型板、或将 ADC 硬接线连接到传感器板 EVM。

    16位、4通道器件还有几个其他选项、其中的 EVM 可用于更高通道型号(8通道)

    ADS8684A:16位、4通道、具有集成 PGA 和低通滤波器
    ADS8168:具有集成式 REF/REF 缓冲器的16位、8通道、1MSPS ADC

    如果您需要任何其他信息、请告诉我

    谢谢、此致
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijeet、

    感谢您的快速回复。

    我需要一个用于我的加速计应用的16位或更多位 ADC。 我使用的是噪声密度为50 ugHz-1/2的 LIS344ALH 模拟加速计、因此我也需要 ADC 的高分辨率。 此外、在放大信号之前、我需要以50Hz 的频率对信号进行滤波、这样它就可以在没有噪声输入高于50Hz 的情况下进入 ADC。 评估板对我来说很贵、我是否可以遵循任何已知设计来将加速计与 ADC 配合使用并将其连接到我也在购买的 MSP430 MCU?

    设计这种 DAQ 电路是否有任何快速方法?

    请您注意、我对 DAQ 电路设计不熟悉、我们非常感谢您的帮助。

    谢谢、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    很抱歉耽误你的答复!

    我可以认为、最好的选择是使用一个外部滤波器、后跟一个与 ADS8684类似的16位器件。 设计此器件的最快方法是使用 EVM 并连接传感器板、或使用 ADC 创建自己的原型板。

    谢谢、此致

    Abhijeet