主题中讨论的其他器件: ADS8684A、 ADS8168、 ADS8684
您好!
我是 DAQ 系统的新手、目前我正在使用 LIS344ALH 加速计、它的分辨率为50 (ug/Hz-1/2)、动态范围为+-2g、带宽足够为50Hz。 ADC 为16位、因此接近加速计分辨率。
我想知道如何在具有 LP 滤波器和增益放大器的评估板中尝试使用具有 LIS344ALH 的 ADS8341。 如果可能的话、这是一个便宜的方案。
非常感谢、
David。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我是 DAQ 系统的新手、目前我正在使用 LIS344ALH 加速计、它的分辨率为50 (ug/Hz-1/2)、动态范围为+-2g、带宽足够为50Hz。 ADC 为16位、因此接近加速计分辨率。
我想知道如何在具有 LP 滤波器和增益放大器的评估板中尝试使用具有 LIS344ALH 的 ADS8341。 如果可能的话、这是一个便宜的方案。
非常感谢、
David。
您好 Abhijeet、
感谢您的快速回复。
我需要一个用于我的加速计应用的16位或更多位 ADC。 我使用的是噪声密度为50 ugHz-1/2的 LIS344ALH 模拟加速计、因此我也需要 ADC 的高分辨率。 此外、在放大信号之前、我需要以50Hz 的频率对信号进行滤波、这样它就可以在没有噪声输入高于50Hz 的情况下进入 ADC。 评估板对我来说很贵、我是否可以遵循任何已知设计来将加速计与 ADC 配合使用并将其连接到我也在购买的 MSP430 MCU?
设计这种 DAQ 电路是否有任何快速方法?
请您注意、我对 DAQ 电路设计不熟悉、我们非常感谢您的帮助。
谢谢、
David。