This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04EVM:Delta-Sigma ADC 评估软件赢得#39;t LOAD 脚本

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04, ADS122C04, ADS112C04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/701231/ads112c04evm-delta-sigma-adc-evaluation-software-won-t-load-scripts

器件型号:ADS112C04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS112C04ADS122C04

使用评估软件时、我无法加载脚本、预定义的脚本按钮呈灰色显示。 我可以手动导航到脚本文件并尝试加载它、但整个程序会崩溃。 为了运行脚本、我必须创建一个新脚本并每次键入命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    欢迎来到 E2E 论坛! 在我看来、GUI 或器件包安装不正确。 需要在不运行主 GUI 的情况下安装器件包。 因此、首先我会尝试重新安装 GUI 和 ADS112C04器件包、并确保这是使用管理员权限完成的、并使用默认安装位置。

    如果"预定义"显示为灰色、则 GUI 软件无法找到脚本。 正确安装器件包后、它应位于您的"用户"文件夹中、即"Documents\DSEvalSW\Devices\ADS112C04"。 脚本应位于 ADS112C04文件夹内的'script'文件夹中。 此外、当您看到"可用脚本"按钮呈灰色显示时、您可以尝试单击"重新扫描"按钮以重新加载脚本信息。

    当您说手动导航到脚本文件并尝试加载时、您是如何尝试这样做的? 您是否正在使用"导入"按钮? 您不应使用"Import"按钮看到任何崩溃。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是当我尝试手动导航至脚本文件时、我单击"import"按钮并转至我的设备文件夹中的脚本文件。 我的位于"C:\Users\Aaron.McNeil.Eagle\Documents\DSEvalSW\Devices\ADS122C04\scripts"。当我选择一个脚本时,GUI 会崩溃并关闭所有内容。

    另一个问题是、当我单击设备选项卡中的刷新/同步按钮时、不会发生任何情况。 因此、我看不到我的器件寄存器映射。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我应该提到的另一件事是关于 Windows 10。  如果您使用的是 Win10,则驱动程序可能未正确安装。  确保在连接 EVM 时、GUI 能够识别 EVM 并从启动屏幕加载寄存器信息。  如果您看到此屏幕、则 GUI 无法找到 EVM。

    如果找到电路板、您应该会看到如下所示的内容:

    请注意左下方的图标、指示"Hardware Connected"(硬件已连接)、而不是"Hardware Not Connected"(硬件未连接)。

    如果确实存在连接问题、请尝试先插入 EVM、然后启动 GUI。   

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    您能否发布首次启动 GUI 时看到的内容的屏幕截图?

    谢谢、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我发现了这个问题。 我安装的器件包是 ADS122C04、但我需要 ADS112C04。 您是否有 ADS112C04器件包安装程序的链接? 我似乎找不到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    是的、这会是一个问题。  可在 ADS112C04EVM 工具页面上找到器件包下载按钮:

    http://www.ti.com/tool/ads112c04evm

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解决它的方法。 双

    谢谢你。