请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS112C04EVM 主题中讨论的其他器件:ADS112C04、 ADS122C04、
使用评估软件时、我无法加载脚本、预定义的脚本按钮呈灰色显示。 我可以手动导航到脚本文件并尝试加载它、但整个程序会崩溃。 为了运行脚本、我必须创建一个新脚本并每次键入命令。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用评估软件时、我无法加载脚本、预定义的脚本按钮呈灰色显示。 我可以手动导航到脚本文件并尝试加载它、但整个程序会崩溃。 为了运行脚本、我必须创建一个新脚本并每次键入命令。
您好、Aaron、
我应该提到的另一件事是关于 Windows 10。 如果您使用的是 Win10,则驱动程序可能未正确安装。 确保在连接 EVM 时、GUI 能够识别 EVM 并从启动屏幕加载寄存器信息。 如果您看到此屏幕、则 GUI 无法找到 EVM。
如果找到电路板、您应该会看到如下所示的内容:
请注意左下方的图标、指示"Hardware Connected"(硬件已连接)、而不是"Hardware Not Connected"(硬件未连接)。
如果确实存在连接问题、请尝试先插入 EVM、然后启动 GUI。
此致、
Bob B
您好、Aaron、
是的、这会是一个问题。 可在 ADS112C04EVM 工具页面上找到器件包下载按钮:
http://www.ti.com/tool/ads112c04evm
此致、
Bob B