This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298信号基准

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700697/ads1298-ads1298-signal-reference

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件: INA128

尊敬的所有人:

我想使用 ADS1298来收集 EMG、但我不知道如何为我的应用提供基准信号。

使用 INA128、我可以将基准引脚连接到基准电极。 如何使用 ADS1298完成此操作?

什么是 RLDIN、如何使用它? 它是我的基准引脚吗?

在第99页、我注意到使用了引脚 RLDxxx。 它是如何工作的?

祝你一切顺利、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    欢迎来到论坛、感谢您的发帖!

    器件上有一个内部基准、并且可以将一个外部基准连接到 VREFP。 我建议您查看数据表中的图31和32。

    RLDIN 是右腿驱动电路的一部分、用于偏置患者以消除共模噪声。 这不是您的基准引脚。 数据表的第9.3.1.7.6节介绍了此功能。

    此外、我的同事还将这组很棒的培训视频放在一起、这将极大地提高您对这些类型的系统的了解。
    training.ti.com/how-measure-ecg-introduction-what-ecg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    图 31和32显示了 ADC (内部/外部)的基准信号。 我请求 EMG 信号的基准信号、因为我们在 INA128中有它。
    尽管该 RLDIN 仅用于 RLD、但我仍然想问。
    电影非常适合学生。

    我想、我在这里找到了答案: e2e.ti.com/.../521787

    不过、我想总结一下。 是不是这样:
    在 ina128中、我们可以使用参考电极、这里是从露台到放大器的电流、并设置参考电平。
    在 ADS1298中、我们使用 RLDOUT 引脚并对患者施加共模电压、这应该主动降低共模电压并使输入电平达到电源电压范围?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    我现在看到、抱歉-我不理解您在原始帖子中的术语。 感谢您使用搜索!

    你是对的。 RLDOUT 将用于在患者身上施加共模电压、这将极大地提高噪声抑制能力-主要来自电源(50/60Hz)。 通过更改多路复用器设置、可以在内部将 RLDOUT 设置为中间电源或从您选择的输入通道导出(图43)。 此外、RLDOUT 可由外部电源供电、但这种情况并不常见。

    再一次、很抱歉错过了最初的问题! 如果您有任何其他问题、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Alexander、

    感谢您的回答! 这解决了我的问题!
    BTW。 无需拓扑:)

    祝你度过美好的一天!