请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298 主题中讨论的其他器件: INA128
尊敬的所有人:
我想使用 ADS1298来收集 EMG、但我不知道如何为我的应用提供基准信号。
使用 INA128、我可以将基准引脚连接到基准电极。 如何使用 ADS1298完成此操作?
什么是 RLDIN、如何使用它? 它是我的基准引脚吗?
在第99页、我注意到使用了引脚 RLDxxx。 它是如何工作的?
祝你一切顺利、