Thread 中讨论的其他器件:AWR1243BOOST
尊敬的 TI 支持:
我的硬件配置和目标与 Feng 在以下帖子中描述的相同: e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/656052
我在调试模式下的 Visual Studio 的单独实例中运行 mmwavelink_example 和 HSDCPro Automation DLL C 示例 ADC、以便可以在两个程序中的任意点停止。 所有函数调用指示返回成功、但除外
ERROR_Status = READ_DDR_Memory (WaitToCheckTrigger、TimeoutInMS);
printf ("\n 错误状态=%d"、Error_Status);
返回 Error_Status=7013 ("未发生触发事件。 HSDCPro 在等待10秒内未收到任何触发信号。")
在这10秒期间、HDSCPro 在其设备状态框中显示"已连接"、并显示理发店旋转器。
您能否就我的错误行为提出任何想法、或者您能否建议测试来帮助隔离问题?
秘书长的报告
其他详细信息:
配置可与 Radar Studio 正常配合使用。 -我目前正在使用以下硬件链:AWR1243BOOST + DEVPACK + TSW1400、以及以下软件链:Radar Studio v1.9.2.1 + HSDCPRO。 目前、我能够按照用户指南中给出的标准程序捕获原始 ADC 数据、即使用 Radar Studio 设置雷达参数->设置 TSW1400 -> ARM TSW1400 ->触发帧。 最后、使用生成的.bin/.csv 文件、我们可以使用自己的 MATLAB 脚本对数据进行后处理。 但是、我们现在的目的是使整个捕获/后处理过程自动进行。 (描述复制自圣地亚哥的一个帖子。)
使用 mmwavelink_example 和 HSDCPro Automation DLL C 示例 ADC:我通过在一个 Visual Studio 实例中运行 mmwavelink_example 来设置 AWR1243BOOST、之前就停止
RetVal = MMWL_sensorStart (deviceMap);
然后、在 另一个 Visual Studio 实例中运行 HSDCPro Automation DLL C 示例 ADC;按 调用 READ_DDR_Memory (WaitToCheckTrigger、TimeoutInMS)。 HSDCPro 指示它正在等待触发。
切换回 mmwavelink_example 并从 MMWL_sensorStart 继续、直到程序结束。 mmwavelink_example 在 HSDCPro 10超时前完成。
遗憾的是 、READ_DDR_Memory 超时并返回错误7013。
同样、您能否就我的错误行为提出任何想法、或者您能否建议测试来帮助隔离问题?
谢谢、
MM 用户