This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:HSDC Pro Automation DLL - AWR1243BOOST 触发。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699228/tsw1400evm-hsdc-pro-automation-dll---awr1243boost-triggering

器件型号:TSW1400EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243BOOST

尊敬的 TI 支持:  

我的硬件配置和目标与 Feng 在以下帖子中描述的相同: e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/656052

我在调试模式下的 Visual Studio 的单独实例中运行 mmwavelink_example 和 HSDCPro Automation DLL C 示例 ADC、以便可以在两个程序中的任意点停止。 所有函数调用指示返回成功、但除外   

  ERROR_Status = READ_DDR_Memory (WaitToCheckTrigger、TimeoutInMS);
  printf ("\n 错误状态=%d"、Error_Status);

返回 Error_Status=7013 ("未发生触发事件。 HSDCPro 在等待10秒内未收到任何触发信号。")

在这10秒期间、HDSCPro 在其设备状态框中显示"已连接"、并显示理发店旋转器。

您能否就我的错误行为提出任何想法、或者您能否建议测试来帮助隔离问题?

秘书长的报告

其他详细信息:

配置可与 Radar Studio 正常配合使用。 -我目前正在使用以下硬件链:AWR1243BOOST + DEVPACK + TSW1400、以及以下软件链:Radar Studio v1.9.2.1 + HSDCPRO。 目前、我能够按照用户指南中给出的标准程序捕获原始 ADC 数据、即使用 Radar Studio 设置雷达参数->设置 TSW1400 -> ARM TSW1400 ->触发帧。 最后、使用生成的.bin/.csv 文件、我们可以使用自己的 MATLAB 脚本对数据进行后处理。 但是、我们现在的目的是使整个捕获/后处理过程自动进行。 (描述复制自圣地亚哥的一个帖子。)

使用  mmwavelink_example HSDCPro Automation DLL C 示例 ADC:我通过在一个 Visual Studio 实例中运行 mmwavelink_example 来设置 AWR1243BOOST、之前就停止  

RetVal = MMWL_sensorStart (deviceMap);

然后、在 另一个 Visual Studio 实例中运行 HSDCPro Automation DLL C 示例 ADC;按 调用 READ_DDR_Memory (WaitToCheckTrigger、TimeoutInMS)。 HSDCPro 指示它正在等待触发。

切换回 mmwavelink_example 并从 MMWL_sensorStart 继续、直到程序结束。 mmwavelink_example 在 HSDCPro 10超时前完成。

遗憾的是 、READ_DDR_Memory 超时并返回错误7013。

同样、您能否就我的错误行为提出任何想法、或者您能否建议测试来帮助隔离问题?

谢谢、

MM 用户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我们对此用例没有太多经验。

    如果有任何建议、我们将与我们的扩展团队进行核实、并将与您联系

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、


    此问题是由于在 HSDC Pro Automation DLL 文件 MMW_example.c 中使用了错误的 ADCOutputDataRate 导致的 在 TI 文档中、我找不到任何有关 AWR1243BOOST 值正确设置的指导、因此我使用了另一个 ADC 示例中的值。 合适/工作值为 ADCOutputDataRate=7.5e6、这是由 Radar Studio 设置的值。


    我们在冯晋的帮助下解决了这个问题,他以前关于类似问题的文章与我原来的问题有关。 Feng 很好地分享了他的经验,并提出了一些有用的建议。 感谢冯先生。


    MM 用户