This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:我遇到了有关 ads1299应用的问题。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699846/ads1299-i-have-problems-about-ads1299-application

器件型号:ADS1299

您好 TI 人。

我们的团队使用 ads1299来测量大约 2年的 EEG。

我们有许多困难。 我们的系统是24通道 EEG。我们发现我们的 PC 软件显示了一些坏波、如下图所示。

我们在数据表中使用了电压图73。 滤波器设置 数字带通=1Hz-70Hz  波形限制器=50Hz。RC=4.99K 和4.7nf,BIAS RC=1M 和1.5nf

那么、我们如何才能使系统更好。   这一问题将是医生做出判决 。

帮助。 我需要 TI 的帮助。

谢谢。

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    欢迎来到论坛、感谢您的发帖!

    这些信号来自何处? 患者还是生成器?
    您是否已验证放射源不存在问题?

    是什么导致信号测量不正确或错误?

    您能否提供原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请思考 您的回复。

    正如您所说的。  我们已尝试找到问题。

    当我们执行 输入阻抗测试时、 我们发现了类似的情况。

    我们在系统和 Sin 单 发生器之间添加了一个 RC 模型。

    R = 620K。 C=47nF。

    此测试用于测量输入阻抗。

    我们对测试结果感到非常惊讶。该值大约为10M (无导联脱落)。

    这远小于数据表中提供的值(min=1000M)。

     ?我们不知道是什么错了

    我们希望了解您如何获得值(1000M)、 使用了什么仪器,以及如何?

    最后,我们很抱歉只提供了一些原理图。

    正在组织更多的原理图。 我们稍后将更新数据。

    您能否向我显示 您的电子邮件地址,一些文件传输将更加方便

    思考

    LIN DA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lin、

    您的图片未通过-您能否再次发布?

    我可以通过您的注册电子邮件地址与您联系吗?