您好 TI 人。
我们的团队使用 ads1299来测量大约 2年的 EEG。
我们有许多困难。 我们的系统是24通道 EEG。我们发现我们的 PC 软件显示了一些坏波、如下图所示。
我们在数据表中使用了电压图73。 滤波器设置 数字带通=1Hz-70Hz 波形限制器=50Hz。RC=4.99K 和4.7nf,BIAS RC=1M 和1.5nf
那么、我们如何才能使系统更好。 这一问题将是医生做出判决 。
帮助。 我需要 TI 的帮助。
谢谢。
Linda
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI 人。
我们的团队使用 ads1299来测量大约 2年的 EEG。
我们有许多困难。 我们的系统是24通道 EEG。我们发现我们的 PC 软件显示了一些坏波、如下图所示。
我们在数据表中使用了电压图73。 滤波器设置 数字带通=1Hz-70Hz 波形限制器=50Hz。RC=4.99K 和4.7nf,BIAS RC=1M 和1.5nf
那么、我们如何才能使系统更好。 这一问题将是医生做出判决 。
帮助。 我需要 TI 的帮助。
谢谢。
Linda
你(们)好
请思考 您的回复。
正如您所说的。 我们已尝试找到问题。
当我们执行 输入阻抗测试时、 我们发现了类似的情况。
我们在系统和 Sin 单 发生器之间添加了一个 RC 模型。
R = 620K。 C=47nF。
此测试用于测量输入阻抗。
我们对测试结果感到非常惊讶。该值大约为10M (无导联脱落)。
这远小于数据表中提供的值(min=1000M)。
?我们不知道是什么错了
我们希望了解您如何获得值(1000M)、 使用了什么仪器,以及如何?
最后,我们很抱歉只提供了一些原理图。
正在组织更多的原理图。 我们稍后将更新数据。
您能否向我显示 您的电子邮件地址,一些文件传输将更加方便
思考
LIN DA