请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS42LB69 我使用的是 ADS42LB69 ADC。 在 ADC 分析器中进行数据采集和绘图后、我观察到本底噪声会发生漂移(即、如果理想本底噪声为-113、@ 10dBm 本底噪声为-103) 以获得更高的功率水平、并且随着我以较低的功率水平获取数据、噪声会降至理想值。 本底噪声漂移是由时钟抖动引起的、这会影响可实现的 SNR。 有人能帮我解决如何实现稳定的本底噪声问题吗?