This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何降低 ADC 时钟抖动?

Guru**** 2516620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700147/how-to-reduce-adc-clock-jitter

器件型号:ADS42LB69

我使用的是 ADS42LB69 ADC。 在 ADC 分析器中进行数据采集和绘图后、我观察到本底噪声会发生漂移(即、如果理想本底噪声为-113、@ 10dBm 本底噪声为-103) 以获得更高的功率水平、并且随着我以较低的功率水平获取数据、噪声会降至理想值。 本底噪声漂移是由时钟抖动引起的、这会影响可实现的 SNR。 有人能帮我解决如何实现稳定的本底噪声问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    通过使用 ADS42LB69数据表第9.2.2.3节中讨论的低抖动时钟源、可实现最佳 SNR 和本底噪声。

    您使用什么作为 ADS42LB69的时钟源?

    您能否共享 ADC 和相关电路的原理图?

    输入信号的频率是多少?

    此致、

    Jim B