请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298 主题中讨论的其他器件: ADS131E08S
您好!
我在编写 ADS131E08S 和 ADS1298的数据表、从噪声选项卡中可以看出、ADS131E08S 的动态范围要好得多、数据速率32KHz 的 ENOB 是不是应该考虑选择 ADS1298而不是 ADS131E08S 的原因。 我需要以32KHz 的速率对信号进行采样、并尽可能降低噪声和提高 ENOB。
Mahlet