This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS131E08S 或 ADS1298

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS131E08S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/698734/ads1298-ads131e08s-or-ads1298

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件: ADS131E08S

您好!

我在编写 ADS131E08S 和 ADS1298的数据表、从噪声选项卡中可以看出、ADS131E08S 的动态范围要好得多、数据速率32KHz 的 ENOB 是不是应该考虑选择 ADS1298而不是 ADS131E08S 的原因。 我需要以32KHz 的速率对信号进行采样、并尽可能降低噪声和提高 ENOB。  

Mahlet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahlet、

    感谢您的发帖!

    您的应用是什么?

    ADS1298具有多种用于 EEG 和 ECG 测量的集成功能。 如果您不会利用这些功能、我建议您使用 ADS131E08S。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的回复。

    我将 ADC 用于传感器模拟前端 但我想知道 的是、ADS131E08S 的输入偏置电流 典型值为5nA、 而 ADS1298的输入偏置电流 最大值 为200pA。 计算输入参考噪声时是否考虑输入偏置电流? 这对 ADC 数据有何影响?

    Mahlet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahlet、

    很高兴能提供帮助!

    输入参考噪声只是在器件输入引脚上观察到的噪声。 该噪声来自 ADC 和 PGA 的热噪声、但由于 ADC 位于 PGA 的另一侧、因此 ADC 热噪声除以 PGA 增益。 假定 ADC 噪声相对恒定、因此当 PGA 加倍时、输入参考噪声几乎减少2倍。

    较低的输入参考噪声允许精确测量较小的信号、从而提高系统分辨率、但由于比较较小的信号、因此也会减小动态范围。 这就是 ENOB 随增益的增加而降低的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! Alex