Other Parts Discussed in Thread: ADS1248
您好!
让我向您询问以下有关 A/D 数据与 IDAC 连接之间关系的问题。
q)我 的客户使用 以下电路评估 ADS1248。
端子 A 和 B:电压输入--+/- 10V
端子 A、B 和 B':RTD 输入
现在、客户发现了一个有关电压输入(A 和 B)情况下 A/D 转换数据的奇怪现象。
也就是说、当输入电压超过+/- 3.1V 时、A/D 的输出数据不会显示线性。
然后、IDAC1的寄存器设置 为"11xx11xx"。 ( IDAC 处于"关闭"状态)
在同一情况下、如果移除 R10 (510ohm)和 R11 (510ohm)、A/D 输出数据显示正常。 (显示线性)
我假设这种现象似乎是通过 IDAC 的"PMOS"栅极/源极电压与漏极电压(输入 电压)之间的关系发生的...
但我并不清楚这种现象的根本原因。
您能 告诉我根本原因、 并告诉我如何修复这种现象吗?
感谢您的支持。
此致、