This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4222EVM:如何在不使用 TSW1400的情况下测试 ADS4222EVM?

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4222EVM, SN74AVC16T245, ADS4222, FMC-ADC-ADAPTER
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/697256/ads4222evm-how-to-test-ads4222evm-without-tsw1400

器件型号:ADS4222EVM
主题中讨论的其他器件: SN74AVC16T245ADS4222TSW1400EVMFMC-ADC-ADAPTER

如标题所示、我想在不使用 TSW1400的情况下测试 ADS4222EVM。

我已经检查了跳线设置、所有设置都处于正确的(默认)位置。

但我不确定输入时钟规格、例如波形、频率、偏移...等等

我可以从信号发生器获得的最高频率为25MHz。

如果此频率是可接受的,消耗的电流是多少?

用户指南指出时钟振幅应为0.6Vrms (约为0.8Vpp)、但并未提及波形和偏移。

我应该使用方波还是正弦波信号? 以及适当的偏移量?

我想使用测试模式来验证 LVDS 输出、我使用 ADS42xx_58C28 GUI 来编程串行接口寄存器映射。

我启用了数字功能、并将两个通道的测试模式设置为交替(或数字斜坡)。

是否有任何其他必要的设置项目?

最后一个问题,我能否直接在连接器 J1和 J2上测量 LVDS 输出?

我尝试这样做、但没有在振荡器上看到任何波形。

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在查看您的问题、很快就会向您回复。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    为串行 SPI 接口设置电路板。 打开 EVM GUI 并执行"全部发送"以重置板。 提供功率至少为-5dBm 的25MHz 时钟。 这应该是一个以0V 为中心的正弦波。

    您应该会看到输出引脚在此之后切换。 如果您在并行 SPI 模式下使用电路板、请在上电后切换复位按钮。 我让实验板以25MHz 时钟@ 0dBm 运行、5V 输入源的电流消耗仅为0.081安培。

    要启用测试模式、请将地址0x42设置为0x08以启用数字功能。 将地址0x25设置为0x04以打开 CHA 的斜坡、并将 CHB 的地址0x2B 设置为0x4。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、非常感谢您的回复。
    我不了解"功耗至少为-5dBm 的25MHz 时钟"。
    我在信号发生器上找不到任何衰减选项。

    我为输入时钟提供了一个具有700mVpp 和零偏移的正弦波。
    并使用 ADS42xx EVM GUI 启用数字功能并将测试模式设置为切换。
    消耗的电流约为0.114A。
    但我在连接器 J1上没有任何东西。

    还有另一个问题、
    我已经看到了此 EVM 板的电路原理图和布局 PDF 文件。
    在原理图文件中、LVDS 输出引脚和连接器 J1之间连接了一个 SN74AVC16T245总线收发器。
    但在布局文件中、我找不到该组件。
    这种差异让我感到困惑,我能否直接在连接器 J1上测量 LVDS 输出?

    非常感谢您的帮助。
    此致、

    用户
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、抱歉、我没有看到 SN74AVC16T245在原理图文件中表示为 DNI。
    我还在布局文件中找到它。
    选择 CMOS 输出模式时、似乎需要 SN74AVC16T245。
    连接器 J1和 J2也是如此。
    如果我没有更改输出模式(DDRLVDS)、我只能通过连接器 J8测量这些 LVDS 信号。
    上述陈述是否正确?

    非常感谢您的帮助。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    没错。 默认情况下、电路板设置为 LVDS 输出模式。 在 CMOS 输出模式下使用电路板之前、您需要卸下一些 r 组并安装 SN74AVC16T245。 您的电路板现在是否向外发送 LVDS 数据? 您仍有问题吗?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    首先、非常感谢您的支持。
    是的、我没有更改默认设置、因此我认为 ADS4222的输出模式是 LVDS 模式。
    但我没有用于接收数据的 TSW1400EVM。
    您能否提供一些关于如何直接测量连接器 J8的信号的建议?
    或者,如果我想使用自己的 FPGA 板来接收 LVDS 数据,如何通过连接器 J8相互连接这些板?
    非常感谢您的帮助。

    此致、
    用户
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    根据 FPGA 板上的连接器类型、TI 销售的两个适配器可能适合您。 一个是 HSMC-ADC-Adapter 板、另一个是 FMC-ADC-Adapter 卡。 我已附上这两个板的原理图、供您使用 FPGA 板进行验证。 另一种选择是购买 TSW1405EVM、这是 一种低成本采集卡。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../7840.SCH_5F00_HSMC_5F00_ADC_5F00_BRIDGE_5F00_REV_5F00_C.pdfe2e.ti.com/.../3386.FMC_2D00_DAC_2D00_ADAPTER_5F00_D_5F00_SCH.pdf