主题中讨论的其他器件: SN74AVC16T245、 ADS4222、 TSW1400EVM、 FMC-ADC-ADAPTER
如标题所示、我想在不使用 TSW1400的情况下测试 ADS4222EVM。
我已经检查了跳线设置、所有设置都处于正确的(默认)位置。
但我不确定输入时钟规格、例如波形、频率、偏移...等等
我可以从信号发生器获得的最高频率为25MHz。
如果此频率是可接受的,消耗的电流是多少?
用户指南指出时钟振幅应为0.6Vrms (约为0.8Vpp)、但并未提及波形和偏移。
我应该使用方波还是正弦波信号? 以及适当的偏移量?
我想使用测试模式来验证 LVDS 输出、我使用 ADS42xx_58C28 GUI 来编程串行接口寄存器映射。
我启用了数字功能、并将两个通道的测试模式设置为交替(或数字斜坡)。
是否有任何其他必要的设置项目?
最后一个问题,我能否直接在连接器 J1和 J2上测量 LVDS 输出?
我尝试这样做、但没有在振荡器上看到任何波形。
非常感谢您的帮助。