请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA400Q1EVM
您好!
尝试安装和使用 PGA400-Q1 EVM 时、会出现以下错误消息。 我在公司的笔记本电脑上使用的是 Windows 10。
我使用的软件为:TPIC83R00 Bench EVM GUI 2.03 2011年6月8日
TI-GER USB 电路板版本:2009年6月17日修订版 A
是否有任何驱动程序可以解决此问题?
感谢您的任何帮助!