This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA400Q1EVM:"从 USB (HID)读取失败..."使用 TI-GER USB 板

Guru**** 2554640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/697276/pga400q1evm-read-from-usb-hid-failed-with-ti-ger-usb-board

器件型号:PGA400Q1EVM

您好!

尝试安装和使用 PGA400-Q1 EVM 时、会出现以下错误消息。 我在公司的笔记本电脑上使用的是 Windows 10。

我使用的软件为:TPIC83R00 Bench EVM GUI 2.03 2011年6月8日

TI-GER USB 电路板版本:2009年6月17日修订版 A

是否有任何驱动程序可以解决此问题?

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚看到 这篇文章中的屏幕截图没有缓解。 我很快就会添加它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    同时、您是否也可以发布错误消息的文本?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我插入 USB cab 后、读取错误 occires。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何解决方案建议?