请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131A04 大家好、
我对同步主模式有疑问。 我连接 ADC、如图63所示(M0引脚接地、ADC NDRDY 连接到 DSP NCS)。我的 DSP 处于 SPI 从模式。 我想在加电后配置 ADC 寄存器。 如果我理解正确、这意味着我将在 DSP 接收 nCS 后移出命令字。 我的问题是、当 ADC 未启用(未将0Fh 写入 ADC_ENA、并且没有新数据以正常方式拉 NDRDY)时、ADC 何时会启动通信(下拉 NDRDY)?
P.S. 我没有电路板(它正在生产中),也不能亲自检查…。