This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:同步主模式

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/697151/ads131a04-synchronous-master-mode

器件型号:ADS131A04

大家好、

我对同步主模式有疑问。 我连接 ADC、如图63所示(M0引脚接地、ADC NDRDY 连接到 DSP NCS)。我的 DSP 处于 SPI 从模式。 我想在加电后配置 ADC 寄存器。 如果我理解正确、这意味着我将在 DSP 接收 nCS 后移出命令字。 我的问题是、当 ADC 未启用(未将0Fh 写入 ADC_ENA、并且没有新数据以正常方式拉 NDRDY)时、ADC 何时会启动通信(下拉 NDRDY)?

P.S. 我没有电路板(它正在生产中),也不能亲自检查…。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vladimir!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛! 对于作为同步主设备的 ADS131A04、您仍可以考虑数据表第79页的流程图(图106)。 加电和复位后、器件将向您发送就绪字。 它将一直以默认数据速率发送该消息、直到您排队等待"解锁"命令。 发送 unlock 命令后、您可以根据需要配置寄存器、然后发送 ADC enable 命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    如果我理解正确、默认数据速率与表7.10时序要求:同步从接口模式中的 Tdata 相同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    是的、没错。