你(们)好
我们将 ADS1262 ADC 模块用于我们的应用。在我们的应用中、输入电压为1mV 至 2V。
我们使用 mV 源来测试模块。对于我们的测试、我们给出3mV。从 ADC 模块(32位)读取计数时、 接近1000000的计数从平均值跳过。此外、我还通过截断最后8位和16位来测试 ADC 计数。
请帮我解决这个问题以及如何稳定 ADC 数量、我们已经为我们的生产购买了50 nos 模块、因此请将此视为关键问题。
下面给出的结果、并附上了该图
计数值从平均值跳转。读数如下所示
3mV --计数为 87475544 (对于32位计数),
平均值中的最高计数 - 88201325
从男性值计算的最低计数 - 86626213
1575112 计数从最低到最高。
3mV --计数为 340791 (对于32位计数 ,最后 LSB 被截断(ADC_COUNT >> 8),
从平均值到 343045的最高计数
最低计数-男值 336827
6000个计数从最低跳到最高。
3mV --计数为 1349 ( 对于32位计数 、16位被截断(ADC_COUNT >> 16)
从平均值到 1357的最高计数
从 平均值到 1338的最低计数
近19 个计数从最低跳到最高。
| 88201325 |