请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:SN65DSI83
您好!
您能否指导我查找可从 LVDS 线路桥接至 MIPI D-PHY 接口的器件?
理想情况下、我希望从具有 LVDS 线路的 FPGA 向具有2.5Gbps MIPI 接口的视频处理器发送数据。 我可以以高达1.4Gbps 的速率运行 LVDS 线路。 我查找的器 件应从低于1.4Gbps 的 FPGA LVDS 线路(并行线路)获取数据、并将其转换为2.5Gbps 的 MIPI 线路。
下面有一个部分与我要查找的内容相反: 从 MIPI 到 LVDS 桥接器