This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从 LVDS 桥接至 MIPI

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/696129/bridge-from-lvds-to-mipi

主题中讨论的其他器件:SN65DSI83

您好!   

您能否指导我查找可从 LVDS 线路桥接至 MIPI D-PHY 接口的器件?

理想情况下、我希望从具有 LVDS 线路的 FPGA 向具有2.5Gbps MIPI 接口的视频处理器发送数据。 我可以以高达1.4Gbps 的速率运行 LVDS 线路。 我查找的器 件应从低于1.4Gbps 的 FPGA LVDS 线路(并行线路)获取数据、并将其转换为2.5Gbps 的 MIPI 线路。

下面有一个部分与我要查找的内容相反:  从 MIPI 到 LVDS 桥接器  

SN65DSI83

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Redwood、

    我们没有能够将 LVDS 桥接至 DSI 的器件。 我们只有 DSI 转 LVDS、就像您参考的器件一样。

    此致、
    I.K.