相关主题中的附件有两个图表、数字功能已启用和已禁用。 两个图表是相同的。 是这样吗?
如果仅使用一个或两个通道、而未使用的通道未终止、这是否会导致所有通道或只是未终止通道上的高位切换?
是否可以通过关闭未终止的通道和/或将测试模式设置为全零(或中量程的自定义模式)来缓解这种情况?
例如、如果在具有未终止信道的远程位置存在大量部署、则可以通过在软件中以某种方式有效地"禁用"这些未使用的信道(以避免在使用的信道上切换位)来缓解该问题。
谢谢、Brendan。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
相关主题中的附件有两个图表、数字功能已启用和已禁用。 两个图表是相同的。 是这样吗?
如果仅使用一个或两个通道、而未使用的通道未终止、这是否会导致所有通道或只是未终止通道上的高位切换?
是否可以通过关闭未终止的通道和/或将测试模式设置为全零(或中量程的自定义模式)来缓解这种情况?
例如、如果在具有未终止信道的远程位置存在大量部署、则可以通过在软件中以某种方式有效地"禁用"这些未使用的信道(以避免在使用的信道上切换位)来缓解该问题。
谢谢、Brendan。
谢谢 Jim。
最后一个问题实际上只是第一个问题的重述(从现有部署的角度来看)。
由于未端接通道(未连接输入电缆)不会影响端接通道(已连接输入电缆)、因此我怀疑它将解决一些已部署器件的问题、尽管关闭未使用通道看起来很谨慎。
模拟输入端的 VCM 可能超出规格。
我们有100nF 电容连接到 VCM、但它与100欧姆电阻器串联。
在250MHz 采样率和1.5uA/MSPS 下、这可能会导致电阻器上的压降更大(可能为37.5mV、超出+/-25mV 建议范围)。
如果模拟输入端的 VCM 超出+/-25mV 范围、会产生什么影响? 它是否会导致高阶数据位翻转?
谢谢、Brendan。
Brendan、
您能否发送原理图? 100nF 电容是否位于 GND 和 VCM 引脚之间? 100欧姆串联电阻器的用途是什么?
如果 VCM 超出+/-25mV 范围、高位可能会切换、但 INP 和 INM 引脚上的 VCM 必须不同。 由于模拟输入是差分输入、如果两个引脚上的 VCM 相同、我认为高位不会切换。 有什么想法、当您看到这个问题时、每个通道的两个模拟输入引脚上的 VCM 是什么?
此致、
Jim
您好、Jim、
这是 ADC 输入电路的一个片段(对于通道 D)。 未显示一些其他输入滤波和一个馈送 C88的可编程模拟衰减器。
FPGA/模拟工程师建议使用100 Ω 电阻器(R4)来降低 VCM 上的噪声。 我正跟他跟进,寻求进一步的意见。
我无法测量电容器上的 VCM、因为它不容易访问且没有测试点。 我能够测量 VMC、OUT_P 和 OUT_N (使用基本万用表测量 DCV)(如果有的话)。
1.5uA/MSPS 是直流还是交流值?
如果是直流、那么我看不到由于 R4上的压降、电容如何升至 VCM。 如果它是交流电或主要是0A、则可以。
请你的想法

Brendan、
我认为1.5uA/MSPS 是交流电、但需要仔细检查。
在实验中的设置中、当未应用输入时、我能够观察到许多高位在切换。 这是因为在没有输入的情况下、ADC 输出处于中量程+/-几位。 当输出在1FF0 - 200F 之间切换时、您将看到所有位都切换。 您可能会看到这种情况吗? 我只注意到四个通道中的一个、因为每个通道的失调电压略有不同。 如果输出略高于或低于中量程、则只有 LSB 会切换。
此致、
Jim
Brendan、
请参阅我们设计团队随附的文档、了解有关1.5uA/MSPS 的问题。
此致、
Jim