This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4449:高数据总线位意外切换

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1185369/ads4449-high-data-bus-bits-unexpectedly-toggling

器件型号:ADS4449

相关主题中的附件有两个图表、数字功能已启用和已禁用。  两个图表是相同的。  是这样吗?

如果仅使用一个或两个通道、而未使用的通道未终止、这是否会导致所有通道或只是未终止通道上的高位切换?

是否可以通过关闭未终止的通道和/或将测试模式设置为全零(或中量程的自定义模式)来缓解这种情况?

例如、如果在具有未终止信道的远程位置存在大量部署、则可以通过在软件中以某种方式有效地"禁用"这些未使用的信道(以避免在使用的信道上切换位)来缓解该问题。

谢谢、Brendan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brendan、

    是的、该图有两个相同的图。 这是一个错误、但如果我正确记住、在这两种情况下、结果几乎是相同的。

    这4个通道是隔离的、因此我认为未端接通道不会影响端接通道。

    我建议关闭未使用的、未端接的通道。

    不确定您在上一个问题中询问的内容。 在所有情况下、如果不使用通道、我会将其断电。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim。

    最后一个问题实际上只是第一个问题的重述(从现有部署的角度来看)。

    由于未端接通道(未连接输入电缆)不会影响端接通道(已连接输入电缆)、因此我怀疑它将解决一些已部署器件的问题、尽管关闭未使用通道看起来很谨慎。

    模拟输入端的 VCM 可能超出规格。

    我们有100nF 电容连接到 VCM、但它与100欧姆电阻器串联。

    在250MHz 采样率和1.5uA/MSPS 下、这可能会导致电阻器上的压降更大(可能为37.5mV、超出+/-25mV 建议范围)。

    如果模拟输入端的 VCM 超出+/-25mV 范围、会产生什么影响?  它是否会导致高阶数据位翻转?

    谢谢、Brendan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brendan、

    您能否发送原理图? 100nF 电容是否位于 GND 和 VCM 引脚之间? 100欧姆串联电阻器的用途是什么?

    如果 VCM 超出+/-25mV 范围、高位可能会切换、但 INP 和 INM 引脚上的 VCM 必须不同。 由于模拟输入是差分输入、如果两个引脚上的 VCM 相同、我认为高位不会切换。  有什么想法、当您看到这个问题时、每个通道的两个模拟输入引脚上的 VCM 是什么?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这是 ADC 输入电路的一个片段(对于通道 D)。  未显示一些其他输入滤波和一个馈送 C88的可编程模拟衰减器。

    FPGA/模拟工程师建议使用100 Ω 电阻器(R4)来降低 VCM 上的噪声。  我正跟他跟进,寻求进一步的意见。

    我无法测量电容器上的 VCM、因为它不容易访问且没有测试点。  我能够测量 VMC、OUT_P 和 OUT_N (使用基本万用表测量 DCV)(如果有的话)。

    • Vcm = 1.158V
    • OUT_P = 1.071V
    • OUT_N = 1.071V

    1.5uA/MSPS 是直流还是交流值?

    如果是直流、那么我看不到由于 R4上的压降、电容如何升至 VCM。  如果它是交流电或主要是0A、则可以。

    请你的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brendan、

    我认为1.5uA/MSPS 是交流电、但需要仔细检查。   

    在实验中的设置中、当未应用输入时、我能够观察到许多高位在切换。 这是因为在没有输入的情况下、ADC 输出处于中量程+/-几位。 当输出在1FF0 - 200F 之间切换时、您将看到所有位都切换。 您可能会看到这种情况吗? 我只注意到四个通道中的一个、因为每个通道的失调电压略有不同。 如果输出略高于或低于中量程、则只有 LSB 会切换。  

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brendan、

    请参阅我们设计团队随附的文档、了解有关1.5uA/MSPS 的问题。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../Common-mode.docx