This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742H:连接一个外部 CMOS 时钟。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8742H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1185264/dac8742h-connecting-an-external-cmos-clock

器件型号:DAC8742H

你好!

我们在 HART 模式下使用 DAC8742H、并已将 XEN、CLK_CFG0和 CLK_CFG1配置为接受以3.6864MHz 运行的外部 CMOS 时钟源(由函数发生器生成)(数据表16页表1中的第1行)。 根据此配置的说明、我们已在 XTAL1 (X1、引脚28)和 GND 之间连接 CMOS 时钟。 CMOS 时钟的峰峰值振幅为3.0V、偏移为+ 1.5V、因此逻辑低电平为0V、逻辑高电平为+ 3.0V。 SE 屏幕截图#1。

但是、当我们以这种方式将 CMOS 时钟连接到引脚 X1时、在该引脚上测量的时钟信号电平会升至 IOVDD (+ 3.3V)、并且看起来是交流耦合的、请参阅屏幕截图#2。 这是否意味着 CMOS 时钟信号必须与引脚 X1交流耦合? 我看不到数据表提到了这一点。

祝您度过美好的一天,并提前感谢您的回答!

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、


    我不确定这里会发生什么情况。 您能否发送器件连接原理图? 只需确认一下、/XEN 引脚为高电平、而 CLK_CFG1和 CLK_CFG0引脚接地? 如果您使用的是外部时钟、则时钟信号应直接连接到 XTAL1引脚。 它不需要与器件进行交流耦合。

    我在第二个图中注意到了一个问题。 在显示连接时钟的示波器屏幕截图中、时钟信号从大约2V 变为5V。 使用3V 时钟和3.3V 的 IOVDD 时、信号永远不应变为高电平。 电路板上的电压是否高达5V? 我会验证电路板与时钟源之间的接地连接是否正确。 您使用什么作为时钟源?


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、  

    感谢您的快速且信息丰富的回复。 这有点尴尬,但我的一位好同事刚刚检查  了 HART 设备和外部时钟源之间的连接,发现我将其连接到引脚30 REF_EN,而不是引脚28。 Ref_EN 连接至+3.3V。

    正如我说过的、很尴尬。

    再次感谢您、很抱歉占用您的时间。

    此致、

    1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    这些事情确实发生了! 感谢您的告知。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    吴约瑟