This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:76.8 MSPS 的单环路模式 lmk04826

Guru**** 2927680 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90EVM, LMK04826, ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1186253/ads52j90evm-single-loop-mode-lmk04826-for-76-8-msps

器件型号:ADS52J90EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04826ADS52J90

你(们)好  

我想 使用 ADS52J90EVM 获取16通道12位76.8MSPS 数据

它需要两个76.8MHz 器件时钟和 两个19.2MHz sysref 时钟。

我想使用 lmk04826单环路模式生成时钟、该模式仅使用100MHz 的 OSCIn 和 CLKIN1

由于我在使用 HMC-DAQ GUI 时遇到问题、因此我使用 TICS Pro 为 lmk04826寄存器生成了 TCS 文件

e2e.ti.com/.../single_2D00_loop_5F00_76.8_5F00_19.2.tcs

您能否检查它是否正确?

 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 TCS 创建了 HMC-DAQ GUI 的配置文件、并运行了 HMC-DAQ。  但 ADS52J90EVM 的 PLL2不会锁定   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyunok、

    非常感谢您与我们联系。

    请允许我花些时间查看您的配置文件并了解问题。

    我将在本周五之前再次与您进行讨论。

    谢谢、此致、
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyunok、

    我查看了您共享的.TCS 文件、我认为 LMK04826器件的 PLL2未锁定的原因是设置了 N_CAL、如下图所示。

    它应该等于 N 分频器值。 我更新了相同的内容、PLL2块未显示任何红色错误。  

    您能否尝试使用随附的.TCS 文件、并检查 PLL2是否已锁定。

    请告诉我它是否适合您。

    谢谢、此致、

    Abhisheke2e.ti.com/.../single_2D00_loop_5F00_76.8_5F00_19.2_5F00_UPDATED.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新

    当我说"ADS52J90EVM 的 PLL2不会锁定"时、我强烈建议不要观看 LMK_PLL2_LOCK LED。
    根据用户指南、当 pll2被锁定时、LED 必须打开。 但它没有亮起

    这次、使用我的原始 cfg 文件、我使用示波器测量了 sysref 频率、并确认其具有正确的频率值

    然后、我对您的更新执行了相同的操作。 结果与我的结果相同
    但您的更新也没有使 LED 打开

    我确认了设置中的 PLL2_LD_MUX = PLL2_DLD 和 PLL2_LD_TYPE =输出(推挽)。

    我是否可以忽略 LED 未亮起?

    我从示波器观察到的 SYSCEF 时钟似乎 有点吵

    是不是由于环路滤波器参数未调整?  

    我使用 PLLAltium 仿真工具来获取调整后的环路滤波器参数  

    按 File -> Interface with TICSPro -> Load TICPro File、 SINGLE-LOOP_76.8_19.2_updated.TCS 被加载

    然后、我选中"Auto"并按下"Calculate Loop Filter"

    这就是结果

    按钮已更改 C1、C2和 R2的值。 原始值分别为0.047nF、3.9nF 和0.62kOhm

    我猜 、EVM 板中的 C1、C2和 R2分别为 C7、C6和 R16  

    可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyunok、

    感谢您进行测试。

    由于您的问题与 LMK04826器件更相关、我已将此主题分配给了擅长 LMK 器件的 Ajeet。

    我负责 ADS52J90器件、因此我认为我们都能为您提供进一步的帮助。

    谢谢、此致、
    Abhishek