This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:FWR 模式下身体成分的数据验证

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1182441/afe4300-data-verification-for-the-body-composition-in-fwr-mode

器件型号:AFE4300

尊重

我只是想知道天气接收到的信号是真实的还是不真实的。  

附件是信号的图片。

本仪器如下所示

LL -电流 IO

LA -当前 I1

和   

RL -电压 Vo

RA -电压 V1

请做必要的事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 绝不建议将 EVM 直接连接到动物对象。

    每个受试者可能具有不同的生物阻抗曲线、也取决于频率和电流以及电极/贴片材料、位置/位置、因此难以判断。

    建议在使用 EVM 时使用一些非动物参考来测试/评估。

    例如、任何阻抗仿真器或精密阻抗网络电路。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请与我分享一份文档、该文档将帮助我了解不同的生物阻抗曲线、具体取决于频率、电流、电极、位置以及彼此之间的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 也没有这些文档。

    开发人员或研发工程师应进行一些研究、以便对生物阻抗有一定的了解。

    建议人们可以通过四极测量来放大生物阻抗、或者通过四极阵列、四极生物阻抗等来放大生物阻抗;然后应该有大量的期刊论文要研究。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我应该对 Eval 执行的操作与之完全相同。 我应该直接制造 PCB、然后再进行测试、即使其数据表在 TI 库中受到高度保护。 重点是,我对身体成分的发展毫无影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关启动和启动、请全面参考 EVM 用户指南、并特别注意各部分

    4.1.1.3 BCM Controls 子选项卡

    使用板载阻抗仿真块的6.3 BCM 演示

    您是否有 AFE4300产品说明书?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我获得了数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于假期 原因,我们的回复推迟到1月3日。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、

    您是否尝试遵循用户指南-

    使用板载阻抗仿真块的6.3 BCM 演示

    参考 EVM 用户指南第42页的阻抗测量原理图、在 EVM 上使用 SW3

    并从 GUI 读取电压?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    o 我一直在测试。

    但是、您能告诉我、在什么情况下、我会得到负读数。 我的意思是、我们是否期望读数为负值、并且可以按原样使用、也可以按错误使用。

    因为我有时会得到负读数。

    当我再次检查读数时、读数不相同、我每次都会得到两个不同的值。 我应该考虑哪一个。  

    我一直在 FWR、I 和 Q 模式下进行测量。 读数不满意、每次都不同。  

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试遵循用户指南-

    使用板载阻抗仿真块的6.3 BCM 演示

    参考 EVM 用户指南第42页的阻抗测量原理图、在 EVM 上使用 SW3

    并从 GUI 读取电压?

    您设置要测量的阻抗或电阻是多少?  

    在测量过程中、您是否使阻抗或电阻保持稳定?

    我建议您尝试测试从低到高的不同阻抗或电阻、并观察差异、做一个注释并创建一个表格来记下输入(即从低到高的不同阻抗或电阻)和输出(即 GUI 的不同读数)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实使用了板载仿真块、有时会得到负值。

    我该怎么办 !

    可能的原因是什么,这种情况发生了!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的身体阻抗栏的实际负载是多少? 它们是纯电阻器/电阻器吗?

    字母 E 是什么意思?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是纯电阻器、仅来自 EVM 的人体阻抗仿真块。 E 是欧姆,你如何在这里写欧姆??

    板载仿真

    600欧姆

    750欧姆

    1千欧姆和

    1.5千欧姆。 不是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    那么、您对使用 FWR 方法还是同相正交方法感兴趣吗?

    此外、您在哪里读取了 FWR 和/或 I 和 Q?  您可以拍摄一张屏幕截图吗?

    ------------------------------------------------------

    如果您确定这些是纯电阻且正确、您可能会在和中标出一些图   

    建议在行的最下方打开、因为"打开"表示/表示非常高的阻抗(即无穷大)、因此您可能不想真正使用"打开"。 相反、您可以尝试测试一个电阻器/电阻、即、它可以提供与开路几乎相同的等效值。

    然后、您可以开始执行一些相关性或回归分析、以得出粗略方程/模型来估算阻抗。

    但是、请注意、您可能不希望使用非常宽的电阻器/电阻范围来实现宽/整个范围的相关性/回归、因为它们可能在非常宽/整个范围内不完全是线性的。 但是、它们可能在特定范围内呈分段线性。

    另请注意并注意所选的频率和电流幅度、对于每种不同的设置、将产生不同的模型和/或公式。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 IQ 模式非常感兴趣。

    我从这个窗口读取了读数。。。 平均值(V)

    通过设置这些寄存器..........

    1、用于 FWR

    2.对于 I  

    已启用 IQ。

    3.对于 Q

    IQ 打开后、将 指针从 BCM AFE I 移动到 BCM AFE Q

    我还重复我的初始问题

    1.有时我会得到负值,它是否会想到,或者它不会出现。

    而有时 FWR 和 I 值是相同的。

    此外、如果有任何电阻器值、更改电阻器值的方法是什么。!

    请勿庸置疑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我们后退一步、逐步执行操作。

    目前、请确保使用纯电阻器/电阻负载、例如 EVM 上的电阻器/电阻负载、因为车身或电缆、电线或更复杂的阻抗(例如、RC)非常复杂且难以估算、这将需要客户开发自己的算法来实现。

    --------------------------------------------------

    因此、让我们继续使用具有纯电阻器/电阻的 IQ 模式。

    您可以尝试创建一个表、并改变不同的纯电阻/电阻值、并开始记录您注入的不同频率和幅度的 I 和 Q、因为特定幅度和频率可能适合特定范围的电阻/阻抗。

    ------------------------------------------------------------------

    您在哪个纯电阻/电阻器上观察到负值?   在 I 还是在 Q?   可能会在 Q 中看到负值。请确保测量过程中所测量的部件/负载和电缆/导线(如果有)保持稳定?

    沿途是否有任何电缆或导线?  这也会增加电抗并影响测量。

    ----------------------------------------------------

    无论如何、FWR 和 I、Q 都可能要求客户像大多数电子测量设备一样开发一些回归和校准算法/步骤、因为 PCBA、组件和负载都具有不同的容差和偏差。

    ----------------------------------------------------

    EVM 上有开关、允许用户切换不同的电阻值 -

    您是否尝试遵循用户指南-

    使用板载阻抗仿真块的6.3 BCM 演示

    参考 EVM 用户指南第42页的阻抗测量原理图、在 EVM 上使用 SW3

    FWR 值可以相似或接近 sqrt (i^2+Q^2)=阻抗。

    谢谢