请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8734 团队、
我代表我的客户发布此帖子。
如果使用具有2.5V 逻辑电平的 DAC8734、这意味着 IOVdd = 2.5V、DAC 的操作是什么样的? 具体而言、数据表的第5页显示了一个基于1.8V 等其他 IOVdd 电平的电气特性表、但即使是有效选项、也不涵盖2.5V。 您能否根据此表提供有关 IOVdd = 2.5V 时预期情况的输入?
谢谢、
Tom