This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8734:在2.5V IOVdd 下工作?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1189223/dac8734-operation-at-2-5v-iovdd

器件型号:DAC8734

团队、

我代表我的客户发布此帖子。

如果使用具有2.5V 逻辑电平的 DAC8734、这意味着 IOVdd = 2.5V、DAC 的操作是什么样的?  具体而言、数据表的第5页显示了一个基于1.8V 等其他 IOVdd 电平的电气特性表、但即使是有效选项、也不涵盖2.5V。  您能否根据此表提供有关 IOVdd = 2.5V 时预期情况的输入?   

谢谢、

Tom

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Illia 将在今天作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    IOVdd 在数据表中以表格形式提供、范围为1.8+、2.7V 至3.3V 和4.5V 至5.5V。 由于2.5V 低于2.7V、因此预期行为如 IOVDD=+1.8V 行中所述 。 VIH 为1.6V IOVDD+0.3、VIL 高达0.2V。  

    这是否回答了您的问题?  

    谢谢、  

    Illia Volkov