是否可以实现仅包括胸电极 V1-V6在内的6导联 ECG? 该文档仅提及使用肢体电极设计的3导联和5导联器件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
由于导联数和电极数之间通常存在混淆和误解、
我是否可以要求提供更多的澄清以更好地帮助您?
------------------------------------------------------
当您说出6个导联时、您是否知道您正在寻找多少个电极? 是否包括或排除 RLD?
此外、您是否仅需要 V1至 V6导联、并且不需要任何主要导联(例如 LA-RA、LL-RA、LL-LA)?
您是否需要直接测量所有导联? 或者、您是否接受通过后置计算获得的一些线索?
----------------------------------------------------
以上答案将决定需要多少 AFE。
谢谢
您好!
我指的是根据您的命名约定使用的电极。 我对以下两种情况感兴趣:
1.6电极 ECG:V1、V2、V3、V4、V5、 V6
12导联 ECG:RA、RL、LL、V1、V2、 V3、V4、V5、V6。
我们接受后置计算。
我们可能对 RLD 感兴趣。
如何连接 AFE。 我很困惑、因为在文档中、我看到了在5导联 ECG 中为两个 AFE 提供的连接、包括肢体电极。
谢谢!
Elzbieta